Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
ESCON2: Der schnelle Einstieg & ein paar Einblicke
Motivation: Sie verwenden "Motion Studio" und ESCON2 zum ersten Mal und möchten sich mit dieser neuen Steuerungs-Produktlinie und ihren Software-Tools vertraut machen. Was ist die ESCON2? Bei der...
Tipps bei USB oder Firmware Update Problemen
Thema: Was sollte überprüft werden, wenn die USB-Kommunikation fehlschlägt oder wenn ein Firmware-Update unterbrochen wurde und zu einer beschädigten Firmware der Motorsteuerung führt? Allgemeine...
EC-frameless "DT" + "TSX-MAG": Fehlfunktion durch falsche "Paarung"!
Fragen: Woran kann es liegen, dass bei einem EC-frameless "DT" Motor mit TSX-MAG das "Regler-Tuning" nicht funktioniert und / oder nur ein "unruhiger" Motorbetrieb möglich ist? Ausgangssituation:...
EPOS4: Ursachen des "STO error" (0x8A88)
Thema: Was kann die Ursache des EPOS4 "STO error" (0x8A88) sein? Lösung: 1.) Grundlagen "STO - Safe Torque Off" ist eine Funktionalität, welche die Leistungsendstufe direkt auf Hardware-Ebene blo...
Einbindung von maxon Steuerungen in eine OPC System-Umgebung?
Thema: Was bedeutet OPC UA? Haben maxon Steuerungen eine OPC Schnittstelle? Wie können maxon Steuerungen in ein OPC System integriert werden? Lösung: 1.) Grundlagen OPC UA (= Open Platform Commun...
Bedeutung und Einfluss von "Rastmoment" und "Drehmoment-Rippel"
Thema:Ausgangssituation: Eisen-behaftete Motoren (z.B. EC-i, EC flat, EC frameless, IDX) werden mit einer Motorsteuerung (z.B. ESCON) im Stromregler-Betrieb mit konstantem Motorstrom betrieben. Bei...
EPOS4 / IDX: Wichtige Schritte der Inbetriebnahme
Thema: Welche Schritte müssen bei der Erstinbetriebnahme eines IDX oder EPOS4 (oder im Falle eines Motor- oder Steuerungsersatz) ausgeführt werden? Lösung: Es ist eine Grundvoraussetzung, dass ...
Getriebe: Selbsthemmung oder Rückdrehbarkeit
Thema: Was bedeutet "Selbsthemmung" oder "Rückdrehbarkeit"? Wie kann beurteilt werden, ob ein Getriebe oder eine Antriebseinheit "selbsthemmend" oder "rückdrehbar" ist? Für welche Arten von Anwendu...
EPOS4 / IDX: Was ist die Bedeutung und Auswirkung der I2t Begrenzung?
Dieser Artikel steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung.Question: What is the so-called I2t algorithm? What is the controller's reaction if the drive is overloaded? Solution:The so-called "I2t ...
EPOS4 / IDX: Bedeutung des "Endless Movement" bit des Controlwords?
Dieser Artikel steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung. Question: What is the meaning and usage of the "Endless Movement" bit 15 of EPOS4's / IDX's Controlword (0x6040)? Solution: It is pos...