Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
Das Produkt scheint defekt zu sein. Wie retourniere ich das Produkt?
Thema: Ich möchte ein maxon Produkt zur Überprüfung oder Reparatur zurücksenden. Wie gehe ich am besten vor? Wohin muss das Produkt zurückgesandt werden? Lösung: Bitte kontaktieren Sie immer zuer...
PWM Leistungsendstufen: Stromrippel & Motor-Drossel
Thema: Jede PWM Motoransteuerung von Leistungsendstufen führt zu einem sogenannten Stromrippel, insbesondere bei niedriginduktiven Motoren. Dieses Dokument zeigt verschiedene Aspekte und Massnahmen...
maxon BIKEDRIVE: Fragen und Antworten zur Batterie (Akku)
Kann ich einen anderen Akku einsetzen? Nein, es funktioniert nur der maxon BX250I Akku. Kann ich ein anderes Ladegerät einsetzen? Nein, es muss das Original Ladegerät von maxon eingesetzt werde...
maxon BIKEDRIVE: Was bedeutet, dass maxon ein Systemlieferant ist?
Frage: Im Falle des maxon BIKEDRIVE ist maxon ein Systemlieferant. Was bedeutet dies? Antwort: Als Systemlieferant bietet maxon den Fahrradherstellern eine E-Bike Lösung aus einer Hand an. Das Syst...
MAXPOS: Manuelles Reglerparameter-Tuning
Thema: Wie können die Reglerparameter der MAXPOS manuell optimiert werden? Lösung: Die "Regulation / Auto Tune" Funktionalität von MAXPOS Studio ermittelt für die meisten Anwendungen automatisch ...
Support Center: Profil-Informationen anpassen und erweitern
Thema: Ihr persönliches Support Center Konto beinhaltet einige sogenannten Profil-Informationen, die von Ihnen aktualisiert und vervollständigt werden sollten. Ursprünglich werden in Ihren Profil-I...
Massnahmen bei Energierückspeisung oder "Überspannung / Overvoltage" Fehlermeldungen
Thema: Was kann die Ursache sein für sporadische "Überspannung / Overvoltage" Meldungen? Was kann eine Ursache für Fehler beim Reglerparameter-Tuning sein? Was kann die Ursache bei Fehlern oder sc...
Welche Informationen werden beim Support benötigt?
Thema: Welche Informationen helfen maxon (und letztendlich auch Ihnen) für einen schnellen und effizienten Support, der gezielte Hinweise abgestimmt auf Ihre Anwendung, Systemumgebung und Komponent...
maxon BIKEDRIVE: Fragen und Antworten zur Bedieneinheit und Display
Hat maxon ein Display im Angebot? Nein, maxon hat kein eigenes Display im Angebot. Allerdings kann die Bedieneinheit von maxon über BLE oder ANT+ mit vielen Devices kommunizieren, z.B. von Sigma,...
Wo kann ich ein Fahrrad mit einem BIKEDRIVE AIR System kaufen?
Frage: Wo kann ich ein Fahrrad mit einem BIKEDRIVE AIR System kaufen? Antwort: Endkonsumenten können den BIKEDRIVE AIR nur über Fachhändler beziehen, die Fahrradmarken im Sortiment haben, die mit...