Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
Zuverlässigkeitsanalyse, Fehlerrate, MTBF
Thema: Wie werden die Zuverlässigkeitswerte von maxon Steuerungen berechnet? Wo findet sich die Angabe des MTBF Werts von maxon Steuerungen? Lösung: Ausfallrate (FIT oder λ-Werte) Jedes Bauteil...
Drehzahlmessung und Genauigkeit der Drehzahlregelung
Thema: Welche Drehzahlgenauigkeit kann bei Motorsteuerungen erreicht werden? Wie kann die Drehzahlgenauigkeit und -stabiltät verbessert werden? Lösung: Die Drehzahlgenauigkeit und -stabilität h...
Motorsteuerung: Eingangsstrom, Motorstrom, Leistungswandler
Thema: Es taucht immer wieder die Diskussion auf, warum der Motorstrom welcher von der Motorsteuerung zurückgemeldet wird stark von dem Strom abweicht welche von der Stromversorgung anzeigt wird. D...
EPOS, ESCON mit Oriental BLH Motor
Thema: Wie muss der Oriental BLH Motor an eine EPOS oder ESCON Steuerung angeschlossen werden? Welche spezifischen Konfigurationen sind für den Betrieb des Oriental BLH Motors notwendig? Lösu...
Motorstrom-Messung bei PWM Leistungsendstufen
Topic: Wie misst man die Stromaufnahme von Motoren, die von einer PWM-getakteten Leistungsendstufe angesteuert werden? Ausgangslage: Nahezu alle modernen Motorsteuerungen (z.B. auch die maxon-P...
Support Center: Verschiedene Möglichkeiten zur Anmeldung
Thema: Es gibt zwei verschiedene Arten um sich im Support Center anzumelden. Welche Vorteile bestehen im angemeldeten Zustand? Was ist der Unterschied zwischen "Anmeldung über Microsoft"und der di...
Support Center: Liste der persönlichen Support-Tickets
Thema: Alle Ihre Support Tickets und Anfragen sind über die e-mail Adresse Ihrem persönlichen Support Center Konto zugeordnet. Wie kann auf Support Tickets und Anfragen zugegriffen werden? Lösung...
SSI: Kompatibilität zwischen SSI Geber und Steuerung
Thema: Welche maxon Steuerung können SSI Gebersignale verarbeiten? Welche spezifische Merkmale müssen betreffend der Kompatibilität von SSI Geber und Steuerung überprüft werden? Ausgangslage: D...
MAXPOS / BISS-C: Kompatibilität mit BISS Encodern (z.B. Renishaw)
Thema: Welche technischen Merkmale von BISS-C Encodern sind für die Verwendung mit der MAXPOS wichtig? Warum funktionieren einige BISS-C Encoder (z.B. von Renishaw) mit der MAXPOS nicht? Ausgangs...
ESCON: Drehzahlsteller mit IxR Kompensation
Drehzahlsteller mit "Statischer IxR-Kompensation" Bei einem Drehzahlsteller (englisch: "Speed Controller, Open Loop") mit "Statischer IxR-Kompensation wird die notwendige Motorspannung auf Basis de...