Thema:
- Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Bremse?
- Wie kann die Leistungsaufnahme einer Bremse berechnet werden?
Lösung:
Im maxon Katalog sind für jede Bremse die Versorgungsspannung und der Wicklungswiderstand spezifiziert (z.B. AB20: 24V, 227 Ohm).
- Die Stromaufnahme kann nach dem Ohmschen Gesetz aus der angelegten Spannung und dem Wicklungswiderstand der Bremse berechnet werden:
I = U / R
z.B. AB20: 24V / 227 Ohm = 0,105 A - Die Leistungsaufnahme der Bremse ist:
P = U x I = U² / R
z.B. AB20: 2,5 W
Ergänzende Anmerkungen:
- Die meisten Bremsen benötigen die angegebene Versorgungsspannung nur zum Öffnen (bzw. Entriegeln und Freigeben der Motorwelle). Ist dies geschehen (-> "Öffnungszeit"), ist es bei vielen Bremsen möglich, die Versorgungsspannung auf ein niedrigeres Niveau (typ. ca. 50% der spezifizierten Versorgungsspannung) zu reduzieren, um die Leistungsaufnahme der Bremse im Zustand "Offen" zu verringern. Diese Möglichkeit muss allerdings für eine konkrete Bremse im Einsatz geklärt werden und setzt auch voraus, dass die Motor- oder Bremssteuerung eine solche Reduktion der Versorgungsspannung der Bremse unterstützt. Bei den meisten Standard-Motorsteuerungen (wie auch der EPOS4 und ESCON) kann nur eine feste Gleichspannung für die Bremse über einen digitalen Ausgang geschaltet werden.
- Wenn die Bremse geschlossen ist (d.h. keine Spannung anliegt und die Motorwelle dadurch "blockiert" ist), ist keine Strom- bzw. Leistungsaufnahme vorhanden.
Querverweis:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.