Thema:
Wie exportiert man die Parameter-Einstellungen einer MAXPOS?
Ausgangslage:
Falls Sie die Konfiguration einer MAXPOS ...
- ... auslesen und auf eine andere MAXPOS kopieren wollen,
- ... als Teil der Anlagen-/Systemdokumentation ablegen wollen,
- ... für den Support als Bestandteil der Systeminformation benötigen
so kann dies über die MAXPOS *.mxpj Projektdatei erfolgen.
Lösung:
Die "MAXPOS Studio" Software verwendet zur Verwaltung der System- und Antriebskonfiguration eine Projektstruktur. Das Sichern der Konfigurationsdaten aus einer MAXPOS in einer *.mxpj Projektdatei erfordert ein zweistufiges Vorgehen:
-
Konfiguration aus der MAXPOS in die Projektstrukur kopieren
Die aktuell gültige MAXPOS Konfiguration ist in deren internem Speicher abgelegt. Diese Konfigurationsdaten müssen deshalb zuerst ausgelesen und in die Projektstruktur von "MAXPOS Studio" kopiert werden.
- Klicken Sie auf den Tab "Start".
- Klicken Sie auf das Icon "Upload".

- Markieren Sie im Dialog-Fenster "Upload Parameters"
die Checkboxen "MAXPOS 50/5" und "Axis"
- oder drücken Sie den Button "Select All".

- Drücken Sie abschliessend den Button "Start".

- Die Parameter sind nun aus der angeschlossenen MAXPOS ausgelesen und in die Projektstruktur von MAXPOS Studio kopiert.

- Klicken Sie auf den Tab "Start".
-
Speichern des Projekts in einer Datei
Die Information in der Projektstruktur von "MAXPOS Studio" entsprechen nach dem Schritt 1 den Einstellungen der MAXPOS und können in einer sogenannten *.mxpj Projektdatei abgespeichert werden.
- Klicken Sie auf den Menüpunkt "File".
- Wählen Sie den Punkt "Save As" aus dem Menü.

- Wählen Sie in dem Windows Dialogfenster "Speichern unter" den gewünschten Verzeichnispfad und den Dateinamen aus.
- Drücken Sie in dem Dialogfenster den Button "Speichern":
Alle Parameter des "MAXPOS Studio" Projekts werden jetzt in der *.mxpj Projektdatei abgespeichert.
- Klicken Sie auf den Menüpunkt "File".
WICHTIG:
Die *.mxpj Datei enthält immer nur die Daten der Projektstruktur von "MAXPOS Studio". Es ist deshalb notwendig immer zuerst die Daten aus der angeschlossenen MAXPOS in die Projektstruktur von MAXPOS zu kopieren (wie unter Punkt 1. beschrieben).
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.