Urs Kafader (maxon / Global Technical Support)
- Activité totale 36
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 1 utilisateur
- Votes 0
- Abonnements 0
Aperçu des activités
Dernière activité effectuée par Urs Kafader (maxon / Global Technical Support)-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Capteur de température NTC
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Introduction An NTC - Thermistor (Negative Temperature Coefficient Thermistor) is a type of resistor that decreases the resistance when temp...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Capteur de température PTC
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. How does the temperature sensor PTC of the EC 60 work? The used PTC (Positive Temperature Coefficient) thermistor is a resistor which depend...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Introduction à la famille EPOS et au contrôle du mouvement
Livre – Motion Control for Newbies Une introduction pratique au contrôle de mouvement au moyen d'expériences menées sur un système de positionnement maxon EPOS2 P. Tous les principes et caractérist...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Émissions électromagnétiques avec les moteurs à courant continu
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: How can the electromagnetic emissions of DC motors be minimized? Solution: Main sources The main sources of electromagnetic interfe...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Codeur : Vitesse minimale
Question : Quelle est la vitesse minimale du moteur recommandée par Maxon pour un contrôle de vitesse avec encodeur ? Réponse : 10...100 tr/min, en fonction de l'application Condition préalable :...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Codeur : Line Driver ?
Sujet : Quand utiliser un codeur avec "Line Driver" ? Solution : Raisons d'utiliser un encodeur avec "Line Driver" Conducteur pour de longues distances Des lignes de signaux plus longues sont po...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Conversion de puissance dans les étages de puissance PWM
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Summary PWM power stages act similar to power transformers. Thus it is wise to measure the motor current at the controller output and not at...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Résistance du moteur BLDC (EC) avec commutation sinusoïdale
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Is a EC motor with sinusoidal commutation stronger? The difficulty answering this question is to find and to define reasonable references. W...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Mesures pour une installation conforme CEM
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: What measures must be taken to build up a EMC consistent installation (CE)? Solution: Shielding The term „Safety earth“ is defined ...
-
Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Approbation UL des produits maxon
Sujet : Quelle est l'approbation/certification UL des produits Maxon ? Solution : Généralités Underwriters Laboratories Inc. (UL) est une organisation indépendante de premier plan aux Etats-Unis ...