Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support)
- Activité totale 529
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 0 utilisateur
- Votes 2
- Abonnements 403
Aperçu des activités
Dernière activité effectuée par Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support)-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
EPOS4 : Causes de "STO error" (0x8A88)
Sujet : Quelle peut être la cause d'une "erreur STO" (0x8A88) signalée par l'EPOS4 ? Solution : 1.) Principes de base Le "STO - Safe Torque Off" est une fonction qui bloque l'étage de puissance a...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Intégration des contrôleurs maxon dans un système OPC ?
Sujet : Que signifie OPC UA ? L'interface OPC est-elle présente dans les contrôleurs maxon ? Comment les contrôleurs maxon peuvent-ils être intégrés dans un système OPC ? Solution : 1.) Principe ...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Signification et influence du "couple d'arrêt" et de "l'ondulation du couple".
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: Situation: Iron-core motors (e.g. EC-i, EC flat, EC frameless, IDX) are driven with a motor controller (e.g. ESCON) in "Current cont...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
EPOS4 / IDX : Étapes importantes lors de la première mise en service
Sujet : Quelles sont les étapes à suivre lors de la première mise en service d'un IDX ou d'un EPOS4 (ou en cas de remplacement du moteur ou du contrôleur) ? Solution : La configuration du système...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Réducteurs : Irréversible ou réversible
Sujet : Que signifie "irréversible" ou "réversible" ? Comment peut-on déterminer si un réducteur ou autre transmission mécanique est "irréversible " ou "réversible" ? Pour quels types d'applicatio...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
EPOS4 / IDX : Quelle est la signification et l'action de la protection I2t ?
Question : Qu'est-ce que l'algorithme I2t ? Quelle est la réaction du contrôleur en cas de surcharge du variateur ? Solution : L'algorithme I2t est un compteur interne mis à jour en permanence qu...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
EPOS4 / IDX : Signification du bit " Endless Movement " de Controlword
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Question: What is the meaning and usage of the "Endless Movement" bit 15 of EPOS4's / IDX's Controlword (0x6040)? Solution: It is possibl...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Moteurs avec ventilateur: Que faut-il prendre en compte ?
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Question: What has to be taken into account if "ventilated" motors are in use? Why are no position controllers present by the "Modular syst...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
EPOS4: Comment un frein doit-il être connecté ?
Sujet : Comment un frein doit-il être connecté à un contrôleur maxon, par exemple avec un EPOS4 ? Solution : Contexte technique Les sorties numériques de l'EPOS4 (ainsi que pour d'autres contrôle...
-
Jürgen Wagenbach (maxon / Global Technical Support) a créé un article,
Données techniques des moteurs Parvalux requises par les contrôleurs
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: What motor data is required for proper configuration of Parvalux motors in use by maxon controllers? What "Thermal time constant win...