Urs Kafader (mmag / Global Technical Support)
- Gesamtaktivitäten 37
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 1 Benutzer
- Stimmen 0
- Abonnements 0
Aktivitätsübersicht
Neueste Aktivität von Urs Kafader (mmag / Global Technical Support)-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Temperatursensor NTC
Einführung Ein Heißleiter oder NTC-Widerstand (englisch: Negative Temperature Coefficient Thermistor) ist ein Widerstand, dessen Widerstandswert bei steigender Temperatur abnimmt. Die SMD-Version ...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Temperatursensor PTC
Wie funktioniert der Temperatursensor PTC des EC 60? Der eingesetzte PTC (englisch Positive Temperature Coefficient Thermistor) - auch Kaltleiter genannt - ist ein elektrischer Widerstand, der nich...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Einführung in die EPOS Familie und in Motion Control
Buch – Motion Control für Einsteiger Eine praktische Einführung in Motion Control durch Experimentieren an einem maxon EPOS2 P Positioniersystem. All die relevanten Motion Control Prinzipien und Ei...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Elektromagnetische Emissionen bei DC-Motoren
Wie können die elektromagnetischen Emissionen bei DC Motoren möglichst klein gehalten werden? Hauptquellen The main sources of electromagnetic interference are das Bürstensystem (Funkenbildung weg...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Encoder: Minimale Drehzahl
Drehzahlregelung mit Encoder Welche Mindestdrehzahl empfiehlt maxon für eine Drehzahlregelung mit Encoder? 10...100 min-1, je nach Anwendung. Die Auflösung des Encoders sollte mindestens 500 Impuls...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Encoder Line Driver
Encoder: Wann braucht man einen Encoder mit Line Driver? Gründe, die für einen Einsatz von Encoder mit Line Driver sprechen Treiber für längere Distanzen Längere Signalleitungen sind möglich Oft w...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Leistungswandlung in PWM-Endstufe
Zusammenfassung PWM-Endstufen verhalten sich wie Leistungswandler. Deshalb empfiehlt es sich den Motorstrom am Reglerausgang und nicht an der Versorgung zu messen. Leistungswandlung Prinzipiell ist...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Stärke eines BLDC (EC) Motors bei Sinuskommutierung
Wird ein EC-Motor durch Sinuskommutierung stärker? Die Schwierigkeit bei der Beantwortung dieser Frage liegt darin, geeignete Vergleichskriterien zu finden und zu definieren. Wir wollen uns hier au...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
Vorkehrungen für eine EMV-gerechte Installation
Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, um eine EMV-gerechte Anlage aufzubauen (CE)? Schirmung Der Begriff „Schutzerde“ wird als Sicherheitserde im Sinne des Personenschutzes definiert. Der Be...
-
Urs Kafader (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt
ESCON: Drehzahlsteller mit Adaptiver IxR Kompensation
Funktionsweise Die ESCON Servokontroller Familie bietet für permanentmagneterregte bürstenbehaftete DC-Motoren und bürstenlosen EC-Motoren die Betriebsart Drehzahlsteller mit Adaptiver IxR Kompensa...