Urs Kafader (maxon / Global Technical Support)
- Gesamtaktivitäten 36
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 1 Benutzer
- Stimmen 0
- Abonnements 0
Beiträge
Stimmen zur Aktivität von Urs Kafader (maxon / Global Technical Support) Nach Stimmen sortieren-
Bremse: Was zu beachten ist
1 Umfang Die Ausführungen im folgenden Dokument gelten für die maxon motor Bremsen Durchmesser 20 bis 44 mm (AB 20, AB 28, AB 32, AB 41 und AB 44). Beachten Sie auch die Angaben und Spezifikationen...
Temperatursensor PTC
Wie funktioniert der Temperatursensor PTC des EC 60? Der eingesetzte PTC (englisch Positive Temperature Coefficient Thermistor) - auch Kaltleiter genannt - ist ein elektrischer Widerstand, der nich...
Getriebe Wirkungsgrad bei Blockage
Thema: Wie hoch ist der Wirkungsgrad in einem Getriebe im Blockierungsfall? Lösung: Im Blockierungsfall wird das gesamte Drehmoment des Motors Mmot multipliziert mit der Untersetzung i am Getrieb...
Encoder Familien
Lerne die maxon Encodertypen kennen.
Temperatursensor NTC
Einführung Ein Heißleiter oder NTC-Widerstand (englisch: Negative Temperature Coefficient Thermistor) ist ein Widerstand, dessen Widerstandswert bei steigender Temperatur abnimmt. Die SMD-Version ...
Einführung in die EPOS Familie und in Motion Control
Buch – Motion Control für Einsteiger Eine praktische Einführung in Motion Control durch Experimentieren an einem maxon EPOS2 P Positioniersystem. All die relevanten Motion Control Prinzipien und Ei...
Elektromagnetische Emissionen bei DC-Motoren
Thema: Wie können die elektromagnetischen Emissionen bei DC Motoren möglichst klein gehalten werden? Lösung: Hauptquellen The main sources of electromagnetic interference are das Bürstensystem (Fu...
Encoder: Minimale Drehzahl
Frage: Welche Mindestdrehzahl empfiehlt maxon für eine Drehzahlregelung mit Encoder? Antwort: 10...100 min-1, je nach Anwendung. Randbedingung: Die Auflösung des Encoders sollte mindestens 500...
Encoder: Line Driver?
Thema: Wann braucht man einen Encoder mit Line Driver? Lösung: Gründe, die für einen Einsatz von Encoder mit Line Driver sprechen Treiber für längere Distanzen Längere Signalleitungen sind mögli...
Leistungswandlung in PWM-Endstufe
Zusammenfassung PWM-Endstufen verhalten sich wie Leistungswandler. Deshalb empfiehlt es sich den Motorstrom am Reglerausgang und nicht an der Versorgung zu messen. Leistungswandlung Prinzipiell ist...