Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
maxon Steuerungen: I2t-Limitierung & Motorwicklungsschutz
Thema: Wie wird beim Einsatz von maxon Steuerungen der Überlastschutz von Motorwicklungen sichergestellt? Gibt es wie bei vielen Frequenzumrichtern beim Einsatz von AC-Motoren eine einstellbare Zei...
Abhängigkeit der Versorgungsspannung der Steuerung von der Nennspannung des Motors?
Thema: Kann eine Motorsteuerung mit einer Versorgungsspannung betrieben werden, die höher als die "Nennspannung" des Motors ist? Besteht die Gefahr, dass die Motorwicklung beschädigt wird, wenn ei...
EPOS4 / IDX: Hinweise zur manuellen Reglerparameter-Optimierung
Der technische Teil dieses Support Center Dokument (-> "Lösung") steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung! Thema: Das Autotuning führt in den meisten Fällen zu stabilen Reglerparametern, aber b...
Welche Stromaufnahme hat eine Motorsteuerung?
Thema: Wie gross ist die Strom- oder Leistungsaufnahme einer Motorsteuerung? Lösung: Die Leistungsaufnahme eines Reglers setzt sich zusammen aus der Strom- bzw. Leistungsaufnahme ... ... seiner in...
Wie wird die Leistungsaufnahme einer Bremse berechnet?
Thema: Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Bremse? Wie kann die Leistungsaufnahme einer Bremse berechnet werden? Lösung: Im maxon Katalog sind für jede Bremse die Versorgungsspannung und der Wi...
Beckhoff TwinCAT + EPOS4 / IDX Konfiguration & Beispielcode
Thema: Wie muss ein TwinCAT System für den Einsatz einer EPOS4 oder IDX (mit EtherCAT) konfiguriert werden? Gibt es von maxon spezifische Motion Libraries oder Beispielprogramme? Etwas technische...
"EPOS2 P": Konfiguration & Anwendungsprogrammierung (IEC61131)
Thema: Grundlagen der "EPOS2"-Einrichtung und Programmierung der integrierten SPS der "EPOS2 P 24/5" (Art.Nr. 378308). Lösung: Anbei finden Sie eine englische und deutsche Version des maxon's Schu...
maxon Steuerungen: Bedeutung des unteren Betriebstemperatur-Grenzwertes?
Thema: Welche Bedeutung oder Auswirkung hat der spezifizierte untere Wert von "Temperatur - Betrieb" bei Motorsteuerungen (oder Elektronik im Allgemeinen)? Was geschieht, wenn die Umgebungstemp...
EPOS4: Hall sensor error (0x7388)?
Thema: Was kann der Auslöser für die EPOS4 Fehlermeldung "Hall sensor error" (0x7388) sein? Was sollte im Falle der Fehlermeldung 0x7388 überprüft werden? Lösung:Die "EPOS4 Firmware Specification"...
EPOS4: SSI Konfiguration für maxon's EMT Multi-turn Encoder
Thema: Wie muss die EPOS4 beim Einsatz von maxon's SSI Multi-turn EMT Encoder konfiguriert werden? Lösung: 1.) EMT's SSI Protokoll-Spezifikation maxon's EMT Multi-turn Encoder nutzt das folgend...