Avatar

Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support)

  • Gesamtaktivitäten 304
  • Letzte Aktivität
  • Mitglied seit
  • Folge ich 0 Benutzer
  • Gefolgt von 0 Benutzer
  • Stimmen 2
  • Abonnements 191

Aktivitätsübersicht

Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support)
  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    maxon BIKEDRIVE AIR Video-Anleitung: Ausbau der Batterie und Antriebseinheit

    Das verlinkte Video-Tutorial zeigt den Ausbau der maxon BIKEDRIVE AIR Akku- und Antriebseinheit: Besuchen Sie bitte maxon's BIKEDRIVE Website für weitere Fragen zu dem maxon BIKEDRIVE AIR System u...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    maxon BIKEDRIVE AIR Video-Anleitung: Einbau von Akku und Antriebseinheit

    Das verlinkte Video-Tutorial zeigt den Einbau der maxon BIKEDRIVE AIR Akku- und Antriebseinheit: Besuchen Sie bitte maxon's BIKEDRIVE Website für weitere Fragen zu dem maxon BIKEDRIVE AIR System u...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    Motor-Datenblätter erklärt!

    Thema Was bedeuten die einzelnen Angaben auf den maxon Motor-Datenblättern? Lösung: Zwei Support-Ingenieure von maxon UK erklären in verlinkten (englischen!) Videos die maxon Motor-Datenblätter: ...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    EPOS4 / IDX: Ist die Kommandierung via Ethernet möglich?

    Thema: Kann die EPOS4 oder der IDX via Ethernet kommandiert werden?Schnelle Antwort: Nein Was ist der Unterschied zwischen Ethernet und EtherCAT? Kann die "EPOS Command Library" die EPOS4 (oder de...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    Die EPOS4 in einer ROS Systemumgebung?!

    Der Inhalt dieses Support Center Dokuments steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung! Topic: Can the EPOS4 (or IDX) be used by ROS? Is EPOS4 ROS compatible and ready for ROS? What is maxon's re...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    EPOS4: Ein vertiefter Blick auf die automatische Bremsansteuerung (-> "Holding Brake" Control)

    Der Inhalt dieses Support Center Dokuments steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung! Topic: The EPOS4 offers an automatic "Holding brake" control which can be configured as a digital output fun...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    maxon Steuerungen: I2t-Limitierung & Motorwicklungsschutz

    Thema: Wie wird beim Einsatz von maxon Steuerungen der Überlastschutz von Motorwicklungen sichergestellt? Gibt es wie bei vielen Frequenzumrichtern beim Einsatz von AC-Motoren eine einstellbare Ze...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    Abhängigkeit der Versorgungsspannung der Steuerung von der Nennspannung des Motors?

    Der folgende Artikel steht im Moment nur auf Englisch zur Verfügung. Topic: Can a motor be operated with a higher controller's supply voltage than specified by the motor's "Nominal voltage"? Is th...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    EPOS4 / IDX: Manuelles Reglerparameter-Tuning

    Dieses Support Center Dokument steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung!   Topic: Autotuning results in some stable control but there seems to be still some oscillation present (e.g. due to dif...

  • Avatar

    Jürgen Wagenbach (mmag / Global Technical Support) hat einen Beitrag erstellt

    Welche Stromaufnahme hat eine Motorsteuerung?

    Thema: Wie gross ist die Strom- oder Leistungsaufnahme einer Motorsteuerung? Lösung: Die Leistungsaufnahme eines Reglers setzt sich zusammen aus der Strom- bzw. Leistungsaufnahme ... ... seiner in...