Thema:
Wie kann ich ein Firmware Update auf einer MACS Steuerung vornehmen?
Ausgangslage:
Sie möchten ein Firmware Update vornehmen, um…
-
...neue Features auf der Steuerung zur Verfügung zu haben,
-
...einen Net-Port um zu konfigurieren (z.B. MiniMACS6 Ethernet/ EtherCAT),
-
...einen Bug auf der Steuerung zu beheben,
so können Sie mittels der Entwicklungsumgebung ApossIDE dieses vornehmen. Firmware Updates empfehlen sich nur im Falle einer Notwendigkeit.
Lösung:
Für das Updaten der MACS Controller wird ein Firmware File benötigt. Ab der MACS6-Serie handelt es sich dabei um ein *.zbc File (Zub Firmware Container). Dieses File kann über das Support Center angefragt werden.
Für das durchführen des Firmware Updates gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie "ApossIDE".
-
Öffnen Sie das ApossIDE Bearbeitungsfenster indem Sie entweder ein neues Programm (*.mc oder *.m) erstellen, eine vorhandene Applikation öffnen.
- Bauen Sie eine Verbindung zur gewünschten Steuerung auf. Die Steuerung kann über die Menüleiste Development → Select Controller oder über das Icon Connect in der Toolbar ausgewählt werden.
- Über die Menüleiste Controller → Download Firmware kann die gewünschte Firmware ausgewählt werden.
- Der Update Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie den Controller während dieser Zeit nicht aus.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.