Thema:
- Wie exportiert man den Diagnostic Report eines MACS Produktes?
Ausgangslage:
Falls Sie einen Diagnosebericht einer MACS Steuerung ...
-
...auslesen und vergleichen wollen,
-
...als Teil der Anlagen-/Systemdokumentation ablegen wollen,
-
...für den Support als Bestandteil der Systeminformation benötigen,
so steht hierfür mit dem "Diagnostic Report" Controller Menü von ApossIDE eine einfache Möglichkeit zur Verfügung.
Lösung:
Mit Hilfe der ApossIDE Entwicklungsumgebung kann im Controller Menü ein Diagnostic Report generiert werden.
Die *.txt Datei enthält eine Summe an wichtigen Informationen im Support-Fall. Diese Informationen umfassen den konkreten Produkttyp, die installierte Firmware-Version, sowie die aktuellen Einstellungen aller Parameter. Das Exportieren dieser Datei ist schneller und enthält umfassendere Informationen als das textliche Dokumentieren oder Erstellen von Screenshots einzelner Einstellungen.
Gehen Sie einfach wie folgt vor um den Diagnostic Report auszulesen:
- Öffnen Sie "ApossIDE".
-
Öffnen Sie das ApossIDE Bearbeitungsfenster indem Sie entweder ein neues Programm (*.mc oder *.m) erstellen, eine vorhandene Applikation öffnen.
- Bauen Sie eine Verbindung zur gewünschten Steuerung auf. Die Steuerung kann über die Menüleiste Development -> Select Controller oder über das Icon Connect in der Toolbar ausgewählt werden.

- Über die Menüleiste Controller -> Diagnostic Report kann die Datei generiert werden.

- Bevor die Datei geniert wird, muss noch ein Speicherort angegeben werden.

Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.