Wie hoch ist der Wirkungsgrad in einem Getriebe im Blockierungsfall?
Im Blockierungsfall wird das gesamte Drehmoment des Motors Mmot multipliziert mit der Untersetzung i am Getriebeausgang (Drehmoment ML). Im Prinzip hat man eine statische Kraftübertragung über Hebel. Die Reibung ist nicht vorhanden und damit ist der Wirkungsgrad η scheinbar 100%.
ML = Mmot * i * η = Mmot * i * 1
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.